This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:uCOS 的栈指针限制

Guru**** 2875280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1376802/tms320f280049-limitation-of-stack-pointer-for-ucos

器件型号:TMS320F280049

工具与软件:

尊敬的 Expert:

对于 FreeRTOS、堆栈指针应限制为仅访问0x0000-0FFFF 范围。

我的客户使用 uCOS、该套件对堆栈指针是否也有这个限制?

(+) TMS320F28379D:FreeRTOS:在_portRESTORE_FIRST_CONTEXT 中检索到错误的栈指针会导致 RPC = 0 - C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、同样的限制适用。 C28x CPU 堆栈指针(SP)只有16位、因此只能访问低64K 数据空间。

    谢谢!

    Arnav