请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
您好!
我们的团队正在尝试使用 HRPWM 功能、但效果似乎未按预期运行。 我们尝试了时基子模块和其他必要的寄存器的许多不同配置、但尚未达到目标。 我们捕获了一些数据、表明我们可以达到所需的频率、但前提是这是一个静态频率。 但是、我们的数据表明、频率的动态变化不太准确且可控。
我不确定还可以如何请求有关此方面的帮助。 是否有人可以讨论此功能以及如何针对我们的应用正确实施该功能? 也许有人可以通过电话或会议提供更多支持? 我理解此帖子缺少足够的详细信息、请告知。
谢谢!
Raul Pasols