This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:HRPWM 功能未按预期工作

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1376385/tms320f280025c-hrpwm-feature-not-working-as-expected

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我们的团队正在尝试使用 HRPWM 功能、但效果似乎未按预期运行。 我们尝试了时基子模块和其他必要的寄存器的许多不同配置、但尚未达到目标。 我们捕获了一些数据、表明我们可以达到所需的频率、但前提是这是一个静态频率。 但是、我们的数据表明、频率的动态变化不太准确且可控。  

我不确定还可以如何请求有关此方面的帮助。 是否有人可以讨论此功能以及如何针对我们的应用正确实施该功能? 也许有人可以通过电话或会议提供更多支持? 我理解此帖子缺少足够的详细信息、请告知。

谢谢!

Raul Pasols

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raul、

    您要尝试使用 HRPWM 的什么功能?

    我们有一个 有关占空比或周期控制的常见问题解答、我们还提供了软件示例、这些示例展示了如何使用 HRPWM 进行占空比或周期控制。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f28002x\examples\c28x\HRPWM\

    此致!

    Ryan Ma