This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:5V 电流传感器连接问题

Guru**** 2754115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1376599/tms320f28386d-5v-current-sensor-connection-question

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

您好!

客户希望使用 F28386D 设计 ESS。

电流传感器的输出为5V。

MCU ADC 还必须支持5V 输入。

是否有任何 C2000产品允许 ADC 输入5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    目前、我们还没有任何支持5V ADC 输入的 C2000产品。 需要降压至2.5V 或3.3V 才能连接到当今 C2000器件上的 ADC。

    此致、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ibukun:

    感谢您的答复。

    是否有推荐的使用 ADC 降压至3.3V 的基准电路?

    客户对 PCB 空间有限制。