This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:单相 PLL 实现

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1364159/tms320f28379d-single-phase-pll-implement

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:powerSUITEC2000WARE

亲爱的朋友们、

我正在尝试使用 F28379D LaunchPad 在 CCS 环境中实现单相 PLL。 我也要参考 powerSUITE 示例。 您能告诉我如何将 CCS 代码与 LaunchPad 链接吗? 我不知道目标配置以及如何将库与 F28379D 链接。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachith、您好!

    您指的是具体的参考设计吗? 如果可以、您能否提供参考设计的名称?

    您可以使用目标配置文件将代码加载到 LaunchPad 上。 这可以手动创建、也可以选择使用 C2000WARE SDK 中包含的文件

    此文件位于 C:\ti\c2000\C2000Ware_[version_no]\device_support\f2837xd\common\targetConfigs 中

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得先生、您好!

    我指的是采用 TMS320F28379D 的2kW 单相并网逆变器设计。

    我在使用 Code Composer Studio (CCS)进行编程时遇到一些困难。 我拥有 Altair Embed 的经验、并且已经使用该平台全面设计了逆变器。 不过、我现在尝试在 CCS 环境中对控制器进行编程。

    我对 CCS 中的 ADC、DAC 和 PWM 有基本的了解、但我发现在 CCS 中实现 MPPT 算法和电流控制器具有挑战性。 能否提供一些指导或资源来帮助您解决此问题?

    感谢您的帮助。

    此致、
    Sachith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在此设计中看不到 MPPT s/w 示例、请查看另一个设计、C2002 DP SDK 中的 TIDM_SOLAR_DCDC。

    您需要下载 C2000Ware、然后在下查找该设计

    C2000 C2000_SDK_x_xx_xx_xx Ware_Digital >解决方案> tidm_solar_DCDC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上面的回答