Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE, TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:powerSUITE、 C2000WARE、
亲爱的朋友们、
我正在尝试使用 F28379D LaunchPad 在 CCS 环境中实现单相 PLL。 我也要参考 powerSUITE 示例。 您能告诉我如何将 CCS 代码与 LaunchPad 链接吗? 我不知道目标配置以及如何将库与 F28379D 链接。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE, TMS320F28379D
亲爱的朋友们、
我正在尝试使用 F28379D LaunchPad 在 CCS 环境中实现单相 PLL。 我也要参考 powerSUITE 示例。 您能告诉我如何将 CCS 代码与 LaunchPad 链接吗? 我不知道目标配置以及如何将库与 F28379D 链接。
谢谢你。
Sachith、您好!
您指的是具体的参考设计吗? 如果可以、您能否提供参考设计的名称?
您可以使用目标配置文件将代码加载到 LaunchPad 上。 这可以手动创建、也可以选择使用 C2000WARE SDK 中包含的文件
此文件位于 C:\ti\c2000\C2000Ware_[version_no]\device_support\f2837xd\common\targetConfigs 中
此致、
Peter
彼得先生、您好!
我指的是采用 TMS320F28379D 的2kW 单相并网逆变器设计。
我在使用 Code Composer Studio (CCS)进行编程时遇到一些困难。 我拥有 Altair Embed 的经验、并且已经使用该平台全面设计了逆变器。 不过、我现在尝试在 CCS 环境中对控制器进行编程。
我对 CCS 中的 ADC、DAC 和 PWM 有基本的了解、但我发现在 CCS 中实现 MPPT 算法和电流控制器具有挑战性。 能否提供一些指导或资源来帮助您解决此问题?
感谢您的帮助。
此致、
Sachith