This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:F28002x 上 bin 格式文件的设置

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1376239/tms320f280021-setting-for-bin-format-file-on-f28002x

器件型号:TMS320F280021

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。 客户迫切需要让其最终客户进行固件更新。

客户询问如何正确生成 具有 EABI 输出格式的 bin 格式文件。

他们创建的 bin 文件会在十六进制文件是正常的时插入如下代码段所示的一大块0xFF。

专家可以指导如何使用设置进行修复吗? 请明确地告诉我

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    请参阅 介绍该同一问题的此主题。

    如果您有任何其他具体问题、请告诉我!

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    要再次确认这是乔治提到的任何一种方式在这里可行,对吗?

    我们是否有变通办法的示例? 任何一种解决方法 看起来都很复杂。 我会让客户先尝试一下。

    谢谢。此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,乔治所提到的应该是可行的。

    很遗憾、我没有示例。

    此致!

    Ryan Ma