This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:C2000Ware 的_cia402_solutions 计划

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375581/tms320f28p650dk-_cia402_solution-plans-for-c2000ware

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 C2000团队:

我有一位客户 在一个新项目中评估了 TMS320F28P650x 平台、我们想知道您是否拥有 与 f2838x 类似的 f28p65x C2000Ware "_cia402_solution"、或者是否计划在未来的 C2000Ware 版本中包含该平台。 非常感谢您提供任何指导!  

感谢您的帮助!

-Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我们没有 F28P65X 的等效示例、目前没有实施一个示例的计划。

    我会将其添加到 SDK 未来请求的增强的列表中。 您能否分享有关客户及其终端应用的详细信息? 最好将其附加到请求中。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢回复本!

    我刚刚通过电子邮件向您发送了有关该客户及其用例的更多详细信息。

    将这一点包含在 SDK 中对于电机驱动应用非常有用、因此请帮助在软件开发 CBL 中确定这一点的优先级。

    谢谢!

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到了电子邮件。 谢谢!