This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-DC-DC-BUCK:TIDM-DC-DC-BUCK 工程在 TMS320F280025C 上不工作

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, TMS320F280049C, TIDM-DC-DC-BUCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1377482/tidm-dc-dc-buck-tidm-dc-dc-buck-project-is-not-working-on-tms320f280025c

器件型号:TIDM-DC-DC-BUCK
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025CTMS320F280049C

工具与软件:

尊敬的先生:

我已将 TIDM-DC-DC-BUCK 工程从 TMS320f280049C 转移到 TMS320F280025C、但这样无效。 没有错误、没有 ISR 在工作。

Regardse2e.ti.com/.../buckFBp.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过在"280025_flash_lnk.cmd"文件中按如下所示更改存储器、可以解决该问题

    部分中)

    codestart :> beging, align(8)
    .text:>> FLASH_BANK0_SEC5 | FLASH_BANK0_SEC2 | FLASH_BANK0_SEC3 | FLASH_BANK0_SEC4、ALIGN (8)

    load_start (isrcodefuncsLoadStart)、
    load_size (isrcodefuncsLoadSize)、
    load_end (isrcodefuncsLoadEnd)、
    run_start (isrcodefuncsRunStart)、
    RUN_SIZE (isrcodefuncsRunSize)、
    RUN_END (isrcodefuncsRunEnd)、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、添加参考工程中给出的预定义符号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet:


    很高兴您能够解决此问题、并感谢您提供解决步骤以供参考

    此致、

    Peter