This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:TMS320f280041C

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1375917/tms320f280041c-tms320f280041c

器件型号:TMS320F280041C

工具与软件:

大家好!

我将 TMS320f280041C 与 AS5147U 编码器一起使用、因此我不确定 user.h 文件中是否指示进行更改 #define USER_MOTOR1_ALIGN QEP_ALIGN  当在 SPI 中定义时、它会更改为 SPI_ALIGN  这些宏的确切功能是什么、以及当我更改应该在 SW 中检查的两个位置时到底发生了什么。 如果我尽快收到输入、这可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪个项目?

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai、

    我们将在 PMSM 逆变器中使用 F28004x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这部分是否属于 C2000 Motor Control SDK 中提供的示例?

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 因此、实际上、我的怀疑是从电机计算出的电气和机械 pu 和 rad 的实际情况。 SW 中的函数显示计算结果、但使用此函数则说明如何在 PMSM 电机中准确地完成物理计算以及 d 轴和 q 轴对齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已查看 用户指南 以了解任何相关信息? 主题专家目前不在办公室、因此请预计回复会有延迟。

    此致、

    Skyler