This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:DRV8353中采用48伏霍尔电机时的扭矩控制模式实现

Guru**** 2747095 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1373912/tms320f2800157-torque-control-mode-implementation-in-drv8353-with-a-48-volt-hall-motor

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:DRV8353

工具与软件:

团队成员、您好!

我在 F2800157 Launchpad 上以 DRV8353的扭矩控制模式使用48伏霍尔电机。

使用 DRV8353和 F2800157 Launchpad、我能够在速度控制模式下使用反馈运行48伏霍尔电机、达到最大转速。

尽管我已将 motor1_drive.c 中的电机控制模式从速度控制切换到扭矩控制、但仍无法在最小负载下以扭矩控制模式运行电机、需要提交 speed_ref 值。

请告知为了在扭矩控制模式下运行电机、我应该对通用电机代码进行哪些更改。

此致、

Kirana H P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    请帮助我解决这个问题和它的解决方案,因为我已经处理了很长一段时间。

    此致、

    Kirana H P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    请帮助我解决这个问题和它的解决方案,因为我已经处理了很长一段时间。

    此致、

    Kirana H P