This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:I2C 模式

Guru**** 2757145 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1367291/tms320f2800157-i2c-modes

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

大家好、团队成员:

在分别为主从板使用控制器-接收器模式和从板-发送器模式时、是否能够使用 I2C 在两个相同的 TMS320F2800157板之间进行通信?

我在 C2000示例中看到了使用控制器接收器和从发送器的代码、其中控制器为 TMS320F2800157板、从器件为 EEPROM。 但上述问题没有涉及通过 I2C 连接的两块 TMS320F2800157电路板的示例。

请告诉我这是否可行。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与上述查询相关、我看到了外部环回的示例3、在该示例中、我可以将数据从 I2CA 实例发送到从实例 I2CB、但无法从 I2CB 获取数据。 我需要做什么才能解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaustuv:

    示例#5 (i2c_ex5_controller_target_interrupt)第4部分是您要查找的内容。 此示例可供同一块板或不同板上的两个 I2C 使用、就像在您的情况下一样。

    若要修改示例3、您需要配置在 I2CB 端发送数据、因为当前仅 I2CA (包含适当的字节大小、中断等)才执行此操作 不过、我要从示例5开始。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaustuv

    您是否能够解决此问题? 如果没有其他问题了、我将继续并关闭该主题  

    此致、

    Aishwarya.