This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:FPUmathTables

Guru**** 2514165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1376031/tms320f28p650dh-fpumathtables

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

 我们找到了演示代码。 FPUmathTables : > FLASH_BANK0_SEC6   但如果没有此定义,代码仍可通过编译。    

此 FPUmath 表是否必须包含在 cmd 文件中?     

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不这样做、编译器可能会发出警告、指示 FPUmathTables 没有已分配的段、并且将为其挑选一个内存段。 这是不可取的、最好由用户指定要去的地方。

    谢谢!

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    谢谢你