This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:主机的这种运行是否会对 PMBus 模块和协议栈产生影响?

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1377188/tms320f280039-will-this-operation-of-the-host-have-any-impact-on-the-pmbus-module-and-protocol-stack

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

尊敬的专家:

我要求为我的客户提供服务。

例如、 PMBus 块读取指令为26字节(25字节数据+ 1字节计数)、主机仅读取17字节(16字节数据+ 1字节计数)、然后结束。 理论上、目前 PMBTXBUF 寄存器应仍然有3个字节的数据。 主机的这种操作是否会对 PMBus 模块和协议栈产生影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我们在此条件下对其进行测试、主机将不会正确读取数据、如何在此避免或解决此问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

    是否可以将块长度字节设置为少于4个数据字节或者两个块读取来读取所有数据?

    我们测试此条件时、主机将无法正确读取数据、如何在此避免或解决此问题? [报价]

    结果是什么? 无法通过哪种方式正确读取数据? 它是否正确传输和/或接收?

    我也会就此事与设计专家进行核实。

    此致、

    Aishwarya.