This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:无法运行 Sogi PLL 的文件

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1368694/c2000ware-digitalpower-sdk-unable-to-run-the-file-of-sogi-pll

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
Thread 中讨论的其他器件:PMP2338.

工具与软件:

如何在他们只给出了头文件的 PDF 中运行文件 Sogi PLL。 请帮助我获取 TI 提供的 Sogi PLL 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Arijeet

    对反应的延误道歉。

    请参考设计 pmp23338。 该设计使用 SPLL 确定交流输入信号的角度。 您可以在最新的 Digital Power SDK 中找到该设计。

    谢谢你

    侯赛因·阿米尔