This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:RS -422引导加载至多个 TMS 控制器、同时所有 UART 通道短接至单个通道、即主器件

Guru**** 2696755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1377745/tms320f28376s-rs-422-bootloading-to-multiple-tms-controllers-with-all-the-uart-channels-shorted-to-single-channel-i-e-master

器件型号:TMS320F28376S

工具与软件:

我们将多个控制器用于一个应用、将所有控制器 UART 线路短接并连接到单个连接器、是否可以通过向每个控制器提供单独的 ID 来下载具有此单个 UART 连接器的所需控制器的固件。  

是否可以在所有控制器都处于 SCIBOOT 模式的情况下通过单个 UART 连接器更新多个控制器的固件。

谢谢此致、

K.T.Prasanna.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  K.T.Prasanna:

    [报价 userid="293010" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1377745/tms320f28376s-uart-422-bootloading-to-multiple-tms-controllers-with-all-the-uart-channels-shorted-to-single-channel-i-e-master"]所有控制器 rs 线路短接并连接至单个连接器

    您是否要像外部环回一样将单个器件的 SCI/UART RX 和 TX 连接在一起? 还是连接多个 器件的多个 TX 和 RX? 我认为描绘这一点的图像或图表可以帮助我理解。  

    一般而言、  在 SCI 引导模式下引导单个器件以更新固件是非常好的。 但是、我认为这种方法不能在硬件上同时更新多个器件。 例如、使用 SCI 引导模式对器件进行串行编程时、C2000器件需要对编程器做出响应、以锁定波特率并确定何时/采取何种操作。 如果有多个器件尝试响应同一 SCI 线路、此功能不起作用。 (您 也可以查看串行闪存编程应用手册以供参考)。

    或者、您是想一次更新一个器件吗?

    此致、

    Allison