This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C SCI 通信不在独立模式下工作

Guru**** 2448320 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1372411/tms320f280025c-tms320f280025c-sci-communication-not-working-in-standalone-mode

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的先生:

我有一个与 SCI 通信相关的问题:SCI 通信无法在独立模式下工作
在使用  其他 MCU 的 SCI 接口的 TI F280025C 中刷写程序(设置:从闪存引导/获取模式)后、SCI 通信正常。
2.但是关机后再开机(重启),系统就会通电。 然后、TI F280025C MCU 和其他连接的微控制器(显示屏:NX8048P050-011C-Y)之间的 SCI 通信失败。

重新启动系统后、程序的其他部分正常运行、但 SCI 无法正常运行。

随附的程序文件为 heree2e.ti.com/.../sci_5F00_ex2_5F00_HMI_5F00_Display_5F00_interrupts.c

此致

Ajeet