This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28334:TMS320f28334的 SPI 示例

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1378623/tms320f28334-spi-example-for-tms320f28334

器件型号:TMS320F28334
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我需要一个示例、以说明如何初始化相关组件的 SPI 外设。


在文件夹"C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\examples"中、我找不到器件的相关示例。 它们在其他地方吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我们较为成熟的器件之一、因此软件示例实际上位于 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f2833x\examples 中。

    如果您将来使用其他器件进行开发、需要额外注意的一点是:上面的路径也是我们更基于位域的较新器件示例所在的位置;同时、您提到的"示例"路径中包含基于 driverlib/sysconfig 的较新器件示例。

    此致、

    Allison