This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:用于频率合成器的 PLL

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1378635/tms320f280039c-pll-for-frequency-synthesizer

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:PMP2338.

工具与软件:

您好!

我们计划使用 f280039c launchpad 对单相频率合成器的 PLL 进行研究、  

任何示例均可供参考。

谢谢!

Hari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有。 您可以参考来自 Digital Power SDK 的 pmp23338参考设计。 它使用单相 PLL 确定交流输入的角度。

    谢谢

    Amir