This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:调制

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1373904/tms320f28027-modulation

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具与软件:

e:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab10a

Hello、通过调制例程、将其更改为0.56。 #define USER_MAX_VS_MAG_PU (0.56)//设置发现电机将嘎嘎作响、总线电流将以额外速度无负载跳跃。 原因是什么、以及是否详细介绍了调制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhou

    instaspin-FOC 专家目前正在休假。 请预计在6月24日后回复。

    谢谢你

    侯赛因·阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 TI EVM 板还是您自己的板? 电流结构的过调制也取决于硬件、硬件需要电路板上的高质量电流感应信号。