This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:评估用于电机控制的 InstaSpin

Guru**** 2925650 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, LAUNCHXL-F2800137, BOOSTXL-DRV8323RS, BOOSTXL-DRV8323RH, BOOSTXL-3PHGANINV, DRV8329AEVM, DRV8316REVM, TMDSCNCD280039C, TMDSCNCD280025C, TMDSCNCD2800157, TMDSCNCD2800137, TMDSADAP180TO100, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1371192/instaspin-bldc-evaluating-instaspin-for-motor-control

器件型号:INSTASPIN-BLDC
主题中讨论的其他器件:DRV8301-69M-KITTMDSHVMTRINSPINC2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

工具与软件:

我目前在项目中使用的电机控制器不太理想、并考虑将 InstaSpin 作为替代产品。 我想对其进行评估、并需要了解我需要哪些硬件和软件才能进行评估。  

我目前设置了一个试验台、其中有一个电机 U10-FOC Kv100在 II 模式下驱动临时测力计。 我可以为该电机提供几乎1500W 的功率、工作电压范围为24V 至48V。 我还想在更高的功率级别下进行评估。 在此功率级别下评估 Insta-Spin 需要哪一块演示板? TI 是否有适合的演示板? 此外,我需要安装 Shat 软件才能连接到它吗? 我还想选择将其转换为感应电机、因此我需要霍尔输入。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是两个 帮助您开始评估 InstaSPIN 的视频。 您可以 在第一个视频中找到评估套件。

    https://www.ti.com/video/3872118453001

    https://www.ti.com/video/4445675758001

    谢谢!

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-我很感谢您的快速响应、但它没有回答我的问题。 我以前看过这些视频、而我所需要的套件  DRV8301-69M-KIT 不仅标记为缺货、而且已经停产。 此外、这些视频的日期是2014年、因此这些信息晚了大约10年。 这进一步告诉我软件包也可能已过时。 TI 是否已创建用于替代 DRV8301-69M-KIT 的新电路板? 该板在我的电机的工作范围内。  

    我曾考虑使用 TMDSHVMTRINSPIN 套件、但它不支持我的电机的电流额定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总的来说、InstaSPIN 实验是一个旧版软件集合。 如果您刚刚推出新系统设计、我建议您改用 C2000电机控制 SDK 中的参考设计、在这里 可以找到更接近您要构建的系统的参考设计。

    谢谢!

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "InstaSPIN 实验室大体上是一个旧版软件集合。 如果您刚刚推出新系统设计、我建议您改用 C2000电机控制 SDK 中的参考设计、在这里 可以找到更接近您要构建的系统的参考设计。"

    也许我错了,但听起来你好像没有真正阅读我发布的任何消息,你正在运行一个脚本,因为你没有答案。 这意味着当我请求开发套件时、我从原理图构建我自己的模型在短期内并没有帮助我。 您能否将此票证转交给客户服务代表或能够适当回答问题的应用程序工程师?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供了基于软件 FAST 库的解决方案、此解决方案可以在所有具有 FPU 的 C2000器件上使用 FAST 支持 InstaSPIN。 您可以参看电机控制 SDK 中较新 C2000器件的相关实验。 当前 MCSDK 中提供了通用电机控制实验室、该实验室可以支持用于 BLDC/PMSM 驱动器的一组硬件套件和控制算法。 这些套件包括 LAUNCHXL-F280025CLAUNCHXL-F280039C、  带 BOOSTXL-DRV8323RS 的 LAUNCHXL-F2800137 、BOOSTXL-DRV8323RH 、DRV8353Rx-EVM、   用于低压电机的 BOOSTXL-3PHGANINV、DRV8316REVM 或 DRV8329AEVM 逆变器板(最大值:100Vdc)。    带有 TMDSHVMTRINSPIN 逆变器板的 TMDSCNCD280025C、TMDSCNCD2800137、TMDSCNCD2800157或 TMDSCNCD280039C 以及 用于高压电机的 TMDSADAP180TO100 (最大350Vdc)。 控制算法包括采用 FAST 的无传感器 InstaSPIN-FOC、采用 eSMO 的无传感器 FOC、采用增量编码器的含传感器 FOC、采用霍尔传感器的含传感器 FOC。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

    文件夹下的示例实验项目:C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor 200241_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28003x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f280013x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f280015x