This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1377535/tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:MSP430F5171

工具与软件:

我找到了频率与温度 的相关性、但没有找到频率的分散值。 也就是说、我必须在从常见触发事件测量时间的应用中使几个微控制器一起工作、并且所有微控制器都必须测量相同的值。

在使用 MSP430F5171时、我不得不使用一个外部晶体;内部时钟在不同的芯片之间有一些分散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的主题专家不在办公室、请预计会延迟回复。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、F28035也是如此、同步器件需要外部时钟。