This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:如何配置 CCS 调试器以自动添加符号?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1379217/tms320f28069f-how-do-you-configure-the-ccs-debugger-to-add-symbols-automatically

器件型号:TMS320F28069F

工具与软件:

您好!

目前、我的工作区中有两个项目:引导加载程序和应用程序。  引导加载程序通常会初始化 MCU 并跳转到应用程序代码。

目前、我 按照以下步骤来调试这两个工程:

1.在引导加载程序项目中构建+进入调试视图。

2. 点击"Run"->"Add symbols"。 在这里、我浏览并添加 Application、out 文件

这 是一个手动且耗时的过程。 我每次进入调试视图时都必须这样做、因为调试器不会 自动保存 Application.out 文件。  

我的问题是是否有办法配置调试器 设置以便调试器自动添加"Application.out"符号?

谢谢!

Valeri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valeri、

    这些是向您的项目和/或特定源文件添加符号的必要步骤。

    1. 要为您的项目设置属性、请在项目浏览器(Project Explorer)选项卡中右键单击您的项目、然后选择  工程属性 . 要设置单个文件的属性、您可以右键单击并按照相同的说明进行操作。  
    2. 导航至  C/C++通用  >  路径和符号 .
    3.  在此段中、用户可以添加、编辑、 删除和导出元素(符号、包含路径等)  

    此致、

    Aishwarya.