This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:未识别器件 ID

Guru**** 2540460 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1377837/tms320f28379d-device-id-is-not-recognized

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHLAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

您好! 我手头有28379d 核心板、在仿真中出现以下错误的原因是什么?

连接到目标时出错:
(错误-1265 @ 0x0)
驱动程序无法识别设备 ID 或不支持设备 ID。 确认器件和调试探针配置正确、或更新器件驱动程序。
(仿真包12.7.0.00130)

仿真器使用 XDS100V2并尝试了 XDS200、这时的情况是一样的。

电路板上的原始程序也可以运行、并且可以看到指示灯闪烁。

芯片电源检查正常、包括1.2V 和3.3V。

CCS 版本 v12、我也尝试使用 UNIFLASH、但也报告了此错误。

可正常使用 TI 官方 LAUNCHXL-F28379D 板上烧坏的同一项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pan:

    1) 1)看起来故障在您的定制电路板上-对吗?

    2) 2)如果我理解正确、您可以之前加载到此特定器件的闪存中、并且能够从闪存执行正常代码-正确吗?

    3) 3)如果不是此电路板、您是否能够在其他电路板上的器件中加载闪存?

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vamsi!

    感谢你的评分

    1) 1)是的!

    2)定制板的程序是由我的同事几个月前加载程序。

    3) 3) 我有2个定制板、这两个定制板是 TI 官方 LAUNCHXL-F28379D 板、而且这些定制板可以通过 xds200正确识别芯片、但它们都无法烧录程序。
    可以将同一程序烧录到 LAUNCHXL-F28379D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pan:

    感谢您提供的信息。

    2)之后电路板或电源是否有变化?   

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pan:

    您的同事之前成功使用过相同的 CCS 版本和调试探针(及其版本)吗?

    您/您的同事在电路板上操作器件是否超出了数据表中规定的工作条件?

    谢谢。此致、

    Vamsi