This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:F28P55x 支持快速整数除法(FINTDIV)

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1377993/tms320f28p550sj-fast-integer-division-fintdiv-support-on-f28p55x

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

F28P55x 是否仍然 支持快速整数除法(FINTDIV)?  

从 DS 来看、它消失了。 此外、 我无法 在最新的 TRM 中搜索快速整数除法(FINTDIV)的关键字。

专家会检查这一点吗?

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、F28P55x 中没有 FINTDIV -之前在 DS 中的添加出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    感谢您的答复。

    据我了解、定点除法是使用 FINTDIV 执行的、在应用手册 spracn6中测试的传统定点除法大约需要13-16个周期

    如果  F28P55x 中没有 FINTDIV、用户 在 F28P55x 中处理定点除法的建议是什么?

    谢谢。此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    如果没有 FINTDIV、可以使用 IQMath 进行固定点除法、但需要63个周期、与传统 C 除法运算符/所占用的周期相当、因此/可能是下一个最佳选择。

    谢谢!

    SIRA