This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:F28379D

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1378168/launchxl-f28379d-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

您好!  
我正在尝试了解如何使用 F28379D LaunchXL 的 DAC。

从器件概述文档中、我可以看到 DAC A 和 DAC B 位于 J3和 J7中、如下所示:

  1. DAC OUT A 位于 MCU 引脚编号43中、另外还有 LaunchXL 开发板的 ADCINA0、J3引脚30
  2. DAC OUT B 位于 LaunchXL  开发板的 MCU 引脚编号42以及 ADCINA1、J7引脚70中
  3. DAC OUT C 位于 MCU 引脚编号47中、也是 ADCINB1

1) 1) DAC A 和 B 可在开发板中访问。 如何访问 DAC C、也就是 MCU 的引脚编号47?

2) 2)是否有如何使用 DAC 基于 PWM 的 DAC 的示例? driverlib 示例文件夹中的文件"buffdac_ex1_enable.c"显示了如何使用 DAC A、而不是基于 PWM 的 DAC。

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    感谢您的耐心。

    1) 1)很遗憾、DACC 没有走到 launchpad 上的引脚处。  

    2) 2)有一个应用手册说明了如何使用 PWM 来 实现 DAC。 您可以在以下位置找到它: https://www.ti.com/lit/spraa88

    此致、

    哈迪