This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:TMS320F2800157:LCM

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1378543/tms320f2800157-tms320f2800157-lcm

器件型号:TMS320F2800157
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

您是否有 6.4.2.8 LCM 比较错误强制模式的示例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hashem:

    是的、请检查 c2000ware 位置: "C2000Ware_xx_version\libraries\diagnostic\f280015x\source\stl_Lcm.c"

    其中应该有运行自检所需的示例函数。

    谢谢!