This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:TMS320F28069和 TMS320F28069F 之间的主要差异(InstaSPIN 版本)

Guru**** 2897400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1379233/tms320f28069f-main-differences-between-tms320f28069-and-tms320f28069f-instaspin-version

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069MOTORWARE

工具与软件:

亲爱的先生们、

在较旧的产品中、我们将  TMS320F28069替换为 TMS320F28069  F  (InstaSPIN 类型)。

InstaSPIN 本身未被使用! 我们现在在启动(重置)时遇到问题。

问题:

 上述芯片之间的主要区别是什么?

复位序列是否有不同的端口行为?

看门狗呢? 复位后仍然处于活动状态?

您能向我们指出任何显示主要差异的文档吗?

提前感谢您的澄清。

Atti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Atti、主要区别是 PARTID 和 BROM。  如果您的应用程序检查了可能导致问题的 PARTID、或者它使用了 FPU/IQ 数学表、这些表位于不同的位置。  您可以在 数据表中找到 PARTID 和基本引导存储器映射差异、而 TRM 在"引导 ROM 存储器映射"部分中针对每个器件提供了更详细的引导 ROM 存储器映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果 您在项目代码中使用 IQmath、对于 Instaspin 部件(F28069F 或 F28069M)、您应该使 IQTABLES 位于下面的.cmd 文件中、如下所示。   

    FPUTABLES:origin = 0x3FD590、length = 0x0006A0 /* Boot ROM 中的 FPU 表*/

    IQTABLES:origin = 0x3FDC30、length = 0x000B50 /* Boot ROM 中的 IQMath 表*/

    IQTABLES2:origin = 0x3FE780、length = 0x00008C/* Boot ROM 中的 IQMath Tables */

    IQTABLES3:origin = 0x3FE80C、length = 0x0000AA /* Boot ROM 中的 IQMath Tables */

    您可以从 motorware 中获取正确的链接器命令文件(C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\ide\ccs\cmd\f2806x)