This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035时钟

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1378069/tms320f28035-tms320f28035-clock

器件型号:TMS320F28035

工具与软件:

PLL 的输入信号来自内部振荡器、外部时钟或称为 OSCCLK 的晶体吗?

PLL 生成的时钟是 CPU 和 CLA 的执行时钟? 这是 SYSCLKOUT 吗?

使用60MHz 晶体、我可以生成720MHz 时钟。 是这样吗?

感谢您的解释。

Enzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enzo:

    我强烈建议您查看技术参考手册中"系统控制"一章的"时钟"一节。

    1)




    PLL 输入时钟由 OSCCLKSRCSEL 选择

    2) 2) PLL 的是输出(CLKIN)被馈送到 CPU。

     

    3) 3)不可以、不能产生任何选择的时钟频率、需要遵守数据表中提到的限制。

    [quote userid="88299" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1378069/tms320f28035-tms320f28035-clock 通过60MHz 晶振,我可以产生一个720MHz 时钟。 正确吗?



    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。

    SYSCLKOUT 是 CPU 时钟? 如果有、我看到它的限制是60MHz。

    谢谢你的帮助,恩佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enzo:

    是的、限制是60MHz。

    CLKIN 与 SYSCLKOUT 的频率相同、不同之处在于它的输出来自内核。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    请查看 TI.com 网站上的产品详细信息选项卡。