主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8305EVM
工具与软件:
您好!
我目前正在开发用于 PMSM 的控制算法。
我正在使用 F28379 Launchpad 和 BOOSTXL-DRV8305EVM。
为了对此算法进行建模、我将使用 Simulink 中的微控制器 Blockset。
我为三个阶段生成三个占空比命令、并在以下中使用来自 Blockset 的 ePWM 块。 
对于该算法、我还包含一个安全状态、其中逆变器的所有6个开关都应关闭。
如何在保持 ePWM 块作为到硬件的"连接"的同时执行此操作?
在 α-β 系统中仅仅请求幅度= 0的电压矢量显然不起作用、
因为这将导致所有3个高侧开关打开或所有低侧开关打开(空间矢量0/7)。