This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:使用 Uniflash 8.2.0.4220无法校准 BIN 文件数据和闪存数据

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1373888/tms320f280039c-bin-file-data-and-flash-data-not-align-using-uniflash-8-2-0-4220

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHC2000WARE

工具与软件:

你(们)好  

客户使用 NIFLASH 8.2.0.4220测试固件下载、GUI 显示下载成功、但从闪存转储的 bin 与原始 bin 不同、请参阅下图:

左侧是原始 bin、右侧是从闪存转储的 bin。

有什么可以检查的吗?

谢谢、此致

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我看到您提到使用的 Uniflash 版本是  8.2.0.4220。最新 Uniflash 版本(8.7.0)中是否会出现同样的问题?

    在尝试刷新现有示例(例如 Led Blinky)的容器时是否会发生这种情况?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    客户更新到 V8.7 Uniflash、但仍遇到过问题、即转储代码与映像不一致。

    其他客户是否报告此问题? 是否有针对此问题的更新计划?

    谢谢  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    客户使用的具体设备是什么? 以及他们是否可以共享二进制文件(您可以通过 E2E 私人消息将其发送给我)。

    此外、客户是否按照 Charles 之前的建议尝试重现现有 C2000Ware 示例?

    谢谢

    Ki