This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280039C

Guru**** 2523920 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1366798/tms320f280039c-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具与软件:

您好!

我使用的是 F280039C Launchpad。

我需要在不使用 MATLAB 的情况下、使用 FFT 将简单的正弦波转换为频域。

我从下载了示例代码  C2000Ware_5_01_00_00\libraries\dsp\FPU\c28\examples\ffft\rfft_ADC_F32

无法获取输出和图形

由于我不熟悉 DSP 领域、因此需要相关指导来处理这一问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shalini、

    您能否确保第节中详细介绍的所有设置  4.2将库集成到您的项目中 《FPU DSP 软件用户指南》(链接如下)的说明 对在 F28003x 上运行示例是正确的?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指的是  《FPU DSP 软件用户指南》  并执行相同的步骤。

    我更改了 器件更改为 F28003x

    构建和运行示例代码  RFFT_ADC_F32

    无法理解图形。

    请浏览随附的图形屏幕截图。

    1.TEST_INPUT 图

    2. test_golden 图形

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shalini、

    FPU 专家目前不在办公室、因此请允许一些响应延迟。 我将对此进行探讨、然后回复给您。

    此致、

    Delaney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shalini、

    我们还在研究这个、抱歉耽误了时间。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    我将等等

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shalani、

    如果您下载最新版本的 C2000ware (C2000Ware_5_02_00_00)、我们现在实际上为每个器件专门提供了这些示例的版本。 文件夹路径为:[C2000Ware_5_02_00_00 install]/driverlib/f28003x/examples/dsp/dsp_fpu_rfft_adc_fpu32_f28003x. 您能尝试改用这个吗? 此版本的示例还使用 SysConfig、以便于理解。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我下载了最新版本的" C2000ware (C2000Ware_5_02_00_00)、"

    中显示了示例代码  跟随路径  "[C2000Ware_5_02_00_00 install]/driverlib/f28003x/examples/dsp/dsp_fpu_rfft_adc_fpu32_f28003x。

    但同时将相同的示例代码导入到中  "CCS"  显示为空。

    请找到随附的屏幕截图并帮我解决。

    1. 在导入示例代码之前。

    2.导入示例代码时,其显示为空。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shalini、

    路径中仍应填充示例、我认为 CCS 只是从视图中筛选出不是 特定文件类型的任何文件。 如果您现在已经单击"Select Folder"、然后点击导入窗口中、该示例应随后显示在导入窗口中、如下所示。

    如果情况不是这样、请告诉我。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 我按照相同的步骤操作、 成功导入示例代码。

    在构建项目时,遇到了与相关的错误  SysConfig .

    我安装了最新版本的 SysConfig、但仍然出现错误。

    请查看随附的屏幕截图。

    谢谢你。

    1.  SysConfig 错误

    2.添加 sysconfig 文件夹后

    3. gmake 错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shalini、

    您能否尝试  在"Product discovery path"中添加 SysConfig 1.20.0安装路径、然后点击 Refresh for the "Discovered Products"?

    此外、它是否允许您从 CCS 内的示例中打开 SysConfig 文件(双击)?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 "Product discovery path"中添加了 SysConfig 1.20.0、 并刷新"Discovered Products"和代码、但仍然出现相同的 gmake 错误、

    我附上了屏幕截图。

     

    1.产品发现路径

    2. gmake 错误

    请帮助我解决此问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shalini、

    抱歉、我认为版本需要在"常规"选项卡中进行实际更新。 您能否按照以下步骤选择较新的 SysConfig 版本、以便 CCS 在工程编译期间使用该版本。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我按照相同的步骤操作、但仍然出现相同的错误。

    1.常规选项卡

    2. gmake 错误

    3. SysConfig 选项卡

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shalini、

    请尝试以下操作:

    您是否可以尝试关闭并重新打开 SysConfig 文件以使用更新的版本进行重新加载?

    您是否能够尝试在项目上进行重建项目、而不仅仅是构建项目(您可以右键单击项目以找到此选项)?

    如果其中任何一个消除了误差、请告诉我。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了这两种方法、但仍然遇到相同的错误。

    1.打开 SysConfig 文件时出错

    2、gmake 错误

    在 SysConfig 文件中、默认不启用引脚。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shalini、

    使用相同的 C2000ware 和 SysConfig 版本导入示例时、我无法在最终重现此问题。 此时您尚未对示例进行任何更改、对吧? 删除现有示例的当前版本并重新导入、以确保正确更新新设置、以及重新启动 CCS 可能会很有用。 如果不起作用、您能否发送 SysConfig 文件内容的屏幕截图(右键单击 SysConfig 文件>> Open with >> Generic Text Editor。)?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我重新导入以下示例代码并成功构建它。

    "[C2000Ware_5_02_00_00 install]/driverlib/f28003x/examples/dsp/dsp_fpu_rfft_fpu32_f28003x。

    我观察了输出并绘制了图形。 这是实际的输出吗?

    是否有任何有关此示例的自述文件?

    1.图表

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望您做得好。

    我重新导入以下示例代码并成功构建它。

    "[C2000Ware_5_02_00_00 install]/driverlib/f28003x/examples/dsp/dsp_fpu_rfft_fpu32_f28003x。

    我观察了输出并绘制了图形。 这是实际的输出吗?

    是否有任何有关此示例的自述文件?

    1.图表

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shalini。  
    专家目前不在办公室,直到6月25日,并将在她回来时与您联系。 谢谢你。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shalini、

    很抱歉耽误你的时间。 我已询问 FPU 专家、以下是他们的答复:

    使用 FFT 时、输出是复数、因此如果您绘制 FFT、则毫无意义。 唯一有意义的事情是可以绘制的幅度图和相位图、这是真实的。 即使在那里、您也可以告诉您所得到的是否是预期的结果(如果您知道预期结果)。 例如、如果您的输入是一个黄金正弦测试矢量、那么您的幅度应该在特定 bin 处有一个急剧的峰值。

    您到底在这里绘制什么?

    此致、

    Delaney