Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSHSECDOCK
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TMDSHSECDOCK、 TCAN1462EVM
工具与软件:
专家们、您好!
简介 :
我使用 TMS320F28P650DK9控制卡。 我正在尝试从 MCAN 刷写 led_blinky 代码。 为了完成电路、我们使用 PCAN-USB Pro FD、TCAN1462作为收发器和控制卡。 我还使用 C2000ware 随附的 can_flash_programmer 通过命令行对其进行刷写。
问题:
控制台给出有关所加载的十六进制文件的正确输出。 我可以在控制台中看到加载的内核和加载的应用程序输出。 但控制卡中的 LED 仍然没有响应。 我相信我们所做的连接中有一些错误。 根据内核代码、我们使用 GPIO 4作为 Tx、使用 GPIO 5作为 Rx (MCAN_BOOT_ALT3_SENDTEST)。 我按照 CAN 闪存编程文档中的说明执行了这些步骤、但仍然没有变化。
混淆:
如 CAN_A_RX 和 CAN_A_TX 引脚的原理图中所述、如果我应该使用 GPIO (4、5)或 GPIO (30、31)、我会感到有点困惑。
需要从论坛获得的确切帮助:
请某人指导我完成收发器(VIO、STB、STB PD 的 PU/STB 等)的电路连接和 连接到 TMDSHSECDOCK 的控制卡中的引脚选择。