This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:BGA 封装布局指南

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1358929/tms320f28388d-bga-package-layout-guidance

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28388D

嗨、团队:

您能否分享有关 F28388DZWTS DSP 的布局指南(扇出、布线、支持组件的放置等)的文档?

我发现了以下文档: F2800x C2000 实时 MCU 系列硬件设计指南(修订版 A) 但是、它仅包含 QFN 封装指南、而不包含我们将使用的 BGA 封装指南、并且存在一些显著差异。

此致、

Madhurya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    是不是重新上传了这个文件?

    谢谢!

    Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:  

    您能就上述问题提供反馈吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 C2000ware 中包含的 TMDSCNCDF28388D 布局文件。 它们可用作 F2838x 器件的布局参考。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D\Rev.B

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉耽误您的时间。  我找不到任何专门适用于 TMS320F388D 的 BGA 布局指南、但本指南中的大部分信息都适用:

    AM263x 和 AM263Px  硬件 设计指南(修订版 B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MK、 您也可以尝试 TI.com 上的网站、看看您是否需要以下应用 手册:SMT 和封装应用手册|封装| TI.com

    一对抓住我的眼睛:

    SMT 的 BGA 应用报告

    nFBGA 封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我已查看所有这些文档、但仍有一些内容不明确:

     

    • VDDA/VSSA 引脚的布局建议是什么? TMS320F2838x 的文档不建议像其他电源网那样单独使用小值和大容量电容器、而是建议在每个引脚上使用2.2uF 或更多大容量电容器。
    • VREFHI/VREFLO 引脚的布局建议是什么? 建议将 VREFLO 引脚直接连接到公共接地层、还是进行并联布线并将其连接到靠近 VREF 源/缓冲器的位置? 去耦电容器应该放置在底部靠近扇出通孔的位置、还是放置在 BGA 旁边?

    此致、

    madhurya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Cody 之前提到的、我建议使用  TMDSCNCDF28388D 作为参考。  您也可以从本应用手册中获取一些信息: www.ti.com/.../spraby5