This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:由于出现与闪存擦除相关的错误、调试会话无法启动

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1377928/tmdscncd28p65x-debug-session-cannot-start-due-to-an-error-regarding-flash-erasing

器件型号:TMDSCNCD28P65X

工具与软件:

你好  

1.我收到以下错误:

"擦除闪存组0 FMSTAT (在某些器件上为 STATCMD)时出错、值= 65。 操作已取消"

我仅在 CPU1上运行我的程序

我已经尝试调试 CPU1上只,两个,与 CLA ,没有... 尝试了 所有组合  

有什么是 wierd 这个项目是一个副本的另一个,我已经成功地调试了30分钟前  

我试图擦除闪存,检查锁定等,所有似乎是好的  

我已经将源文件和头文件中所做的更改复制到旧工程(30分钟后旧工程)、调试会话运行正常  

2.在"调试配置"的设备选择中出现了两个新的东西。 您能告诉我这是什么吗? 标记在图像中的那些值  

我真的需要了解这个问题(首先是第一个),然后再投入生产  

谢谢、祝您愉快  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer:

    您能否在 CPU1的片上闪存工具中显示擦除设置? 擦除之前、Bank0是否映射到 CPU1?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Charles

    我无法调试我的程序、因此在旧版本(30分钟的旧版本)中、我无法使用该工具  

    我不知道它是否会有所不同  

    但这是从我的程序的新版本的图像,这是有效的(版本在源代码和头文件没有不同):

    在擦除之前、组0被映射到 CPU1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer:

    那么、现在它已经成功测试、您能否迁移到新的 CCS 版本?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是。 正如我在前面提到的"奇怪的是、这个项目是我在30分钟前成功调试过的另一个项目的副本"

    这是重要的我,我认为也为你们,了解为什么我得到这个错误  

    谢谢  

    Omer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer:

    我需要一些时间来研究这个问题、我们会在第二天内回复您。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omer,已发送朋友请求。 您能否发送有关错误最初是如何产生/发现的更多详细信息? 从而可能重新创建问题。

    谢谢。此致、

    Charles