This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMDSCNCD28379D ADC Questions

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1380399/tmdscncd28379d-tmdscncd28379d-adc-questions

器件型号:TMDSCNCD28379D

工具与软件:

尊敬的 TI:

我使用的是 TMDSCNCD28379D 控制卡。

TMDSCNCD28379D 电路板通过运算放大器获取电流传感器输出、后者将2.5V (中点)信号转换为1.65V。

我检查了所有点后、看到电流为0A 时电压为1.65V、即使是在 TMDSCNCD28379D 上的滤波器接零欧姆之后也是如此。 但是、我在 MCU 上读取此值时、显示1.47V 或1.48V。

顺便说一下、我使用的是 ADC C4。

问题可能是什么?

此外、我注意到在 TI 的另一个参考设计中、对引脚17和32施加了1.65V 的电压。 这是否会影响问题? 是否应该在这些引脚上施加1.65V 的电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="450169" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1380399/tmdscncd28379d-tmdscncd28379d-adc-questions "]此外、我注意到在 TI 的另一个参考设计中、对引脚17和32施加了1.65V 电压。 这是否会影响问题? 是否应该对这些引脚施加1.65V 电压?[/QUOT]

    您正在使用哪些参考设计硬件和软件?

    [报价 userid="450169" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1380399/tmdscncd28379d-tmdscncd28379d-adc-questions "]当我检查所有点时、即使在 TMDSCNCD28379D 上的滤波器电阻为零欧姆后、它显示电压为1.65V/0A。 但是、当我在 MCU 上读取该值时、显示的值为1.47V 或1.48V。[/报价]

    您可以尝试增加 ADC 转换的 ACQPS (采样保持)时间。

    此致!

    Kevin