This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:有关3bank LFU 的问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1380101/tms320f280039-question-about-3bank-1bank-lfu

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户对 F280039和 F2800137的 LFU 有一些问题。

1.由于 F280039有3个闪存组、 我们可以 将引导加载程序和闪存 API 放在第三个组上进行 LFU 吗? 以这种方式、它们可以节省两个组上的存储器。 现有 LFU 文档约为2组 LFU、我们可以为客户提供有关如何执行3组 LFU 的文档或指南?  

2. 根据 LFU 指南、如果有足够的 RAM 空间、则可以使用单组 LFU;是否有任何说明如何执行单组 LFU 的文档?

3. LFU 需要 RAM 切换。 客户正在将所有 LSx RAM 用于 CLA、没有空间可交换、对于这种情况是否可以解决?

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    1) 1)可以、引导加载程序和闪存 API 可以保留在第三组中。  我最近没有查看指南。  当我们的 LFU 专家在7月中旬回来时、他可以为您评论这一点。

    2)我不认为有一个指南解释这一点。  基本上、您需要在更新存储体后半部分的同时、将关键 ISR 复制到活动应用程序的 RAM 中。

    3)如果我记得正确的话,在更新结束后,RAM 被用来减少应用程序启动时间。  如果这不是问题、我想可以避免 RAM 跳跃。  我需要仔细检查、因为这可能与在 LFU 情况下无需复位而保存应用上下文有关。   

    如果可能、请等待几周、以便从我们的 LFU 专家处获得正确答案。  到目前为止、我只是抛出我得到的想法。

    谢谢。此致、
    Vamsi