This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:器件在 LFU 之后不工作

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1380250/tms320f28374s-device-does-not-work-after-lfu

器件型号:TMS320F28374S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的专家:

通过 UART (引导加载程序)完成固件升级后、器件无法正常工作。  但是、通过 UNIFLASH 擦除和写入闪存、可以正常工作。 目前、6个器件已通过 UART 升级、其中2个已崩溃。

通过比较 UART 和 UNIFLASH 更新的闪存内容、它们是相同的。  我们还检查 NMI 标志和 RESC 寄存器、既没有错误、也没有复位。

请在这个问题上提供帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    您说过 LFU: 您是否在闪存中有闪存内核、并将其复制到 RAM 以执行 LFU?

    您是否在应用程序的链接器命令文件中有针对所有闪存映射段的 align (8)?

    谢谢。此致、

    Vamsi