This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:CCS v3.1

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1378999/tms320f2812-ccs-v3-1

器件型号:TMS320F2812

工具与软件:

大家好!

我们需要对在 CCS v3.1中创建的现有项目进行一些评估。 我正在尝试导入到最新版本以及 V3.3、但 Process 引入了

有很多埃罗斯。 是否可以 下载 CCS V3.1或执行一些预定义的步骤来导入此工程?

提前感谢

Baycan AKCAY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baycan:

    有哪些错误?  

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    这是错误的一部分;

    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第1行:错误#171:需要一个声明
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第2行:错误#7:无法识别的令牌
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第3行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第3行:错误#7:无法识别的令牌
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第3行:错误#7:无法识别的令牌
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第4行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第5行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第6行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第7行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第8行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L "、第9行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L "、第10行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L "、第11行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第12行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第13行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第14行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第15行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第16行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第17行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第18行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第19行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第20行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第21行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第22行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第23行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第24行:错误#915:输入行中的字符无效
    "C:/ti/bios_5_42_02_10/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28L、第25行:错误#915:输入行中的字符无效

    继续这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baycan:

    让我来看看我们是否能够提供较低版本的 CCS 3.1。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="611593" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1378999/tms320f2812-ccs-v3-1是否有 下载 CCS V3.1的地方或导入此项目的一些预定义步骤?

    请开始与我私人的 E2E 讨论以讨论您的选择。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我们有什么选择呢?

    此致

    Baycan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已回复您的私人 E2E 邮件。 让我们继续讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已通过专用 E2E 消息解决。