This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:连接问题:返回代码-1140 @ 0x0

Guru**** 2645645 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1378790/tms320f28388d-connection-problem-return-code--1140-0x0

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

大家好!

我尝试使用 XDS100V2 (Core1、Core2和 Cortex)对 TMS320F28388D 进行编程。

起初、我通过简单的修复来实现它:我已将引脚2 (nTRST)与20引脚 CTI JTAG 的引脚15 (nSRST)连接起来。

现在、当我尝试对芯片进行编程时、会出现以下错误

Core1 - C28xx_CPU1:连接到目标时出错:(错误-1140 @ 0x0)失去与器件的调试连接

Core2、Cortex M4 -致命:IcePick_C_0:连接目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。

请解释该错误、因为我找不到任何帮助来修复它。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我明天回复您。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试目标配置文件菜单中的"Test Connection"选项吗?  

    此致、

    Ben Collier