This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:为什么当与 EPWM1A 进行 AGLIN 时 CLB 计数器会丢失?

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1380338/tms320f280039c-why-the-clb-counter-will-missed-when-aglin-with-epwm1a

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。

这些示例遵循以下链接设置捕获 PRD 和 CLB 的占空比。

https://dev.ti.com/tirex/explore/content/c2000_academy_2_06_00_52/_build_c2000_academy_2_06_00_52/source/c2000_academy_labs/advanced_topics/c2000_lab_clb_ecap.html

但他们希望使用另一个计数器2、当上升沿发生时、计数器2将计数、这是我们设置的原因  

 

计数器2:

CLB 输入:

CLB 输出:Match1 = 10;

您可以看到以下信息:(PWM1A;PWM1B;GPIO2/CLB1_Output4)

请帮我检查并找出漏脉冲的根本原因。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    如何确认 CLB 时钟与 PWM 时钟相同?