请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 工具与软件:
你(们)好
客户有问题。
我的 DSP 时钟是由 FPGA 提供的、目前 FPGA 还没有下载程序、因此 DSP 自然没有时钟
这时我连接到仿真器并在中打开测试连接。 ccxml 文件。 出现以下提示:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、这些位可能已损坏。 尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。 目标器件的 JTAG 扫描路径似乎被断开、出现卡在1或卡在零的故障
我想知道此错误是否是由于 DSP 没有时钟引起的
请帮帮您。
此致、
Jiahui