This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:DSP 随机故障(VDDA 至 VSSA 之间发生短路)

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TIDM-1000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1378471/tms320f28379d-random-failure-of-dsp-short-occurs-between-vdda-to-vssa

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: TIDM-1000

工具与软件:

嗨、团队:

我正在定制应用中使用 TMS320F28379D IC、原理图与评估板 TIDM-1000相同。 我在工作了几个月后面临 IC 的随机故障。 我们测量了故障 IC 中 VDDA 和 VSSA 上的阻抗为0.8 Ω。 所有其他引脚的阻抗与在工作条件下测得的阻抗相同。

此失败是否有任何特定原因、或需要采取任何纠正措施以避免此失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:  

    看起来它可能在测试时损坏。 您是否有其他出现相同问题的电路板?

    1.移除故障 MCU 后,您是否仍然看到硬件短路。 请检查 VDDA 和 VSSA 之间的去耦电容、或仔细检查电路板是否存在其他短路原因。-->这样可以消除硬件问题(如有)。  

    2.这可能来自超过最大阈值限制的 ADC 信号、是否有任何除3.3V 之外驱动的运算放大器?

    3.执行任何特定测试时是否发生此故障? 请提供相关信息以进行评论。  

    此致、

    Uttam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.移除故障 MCU 后,您是否仍然看到硬件短路。 请检查 VDDA 和 VSSA 之间的去耦电容、或仔细检查电路板是否存在其他短路原因。-->这样可以消除硬件问题(如有)。  

    回复:移除发生故障的 MCU 后、短路被清除。 去耦电容器按照建议使用、与 EVM 板相同。

    2.这可能来自超过最大阈值限制的 ADC 信号、是否有任何除3.3V 之外驱动的运算放大器?

    回复:没有驱动大于3.3V 的运算放大器。 所有运算放大器均由3.3V 电源供电。

    3.执行任何特定测试时是否发生此故障? 请提供相关信息以进行评论。

    回复:在正常的3相115V 400Hz 输入恒定负载600W 总线输出期间发生故障。 随机情况下、2个电路板中出现相同故障。 没有导致此故障的特定测试条件。

    由于我们尚未将 ADC 引脚路由到任何外部连接器、因此我们尚未在 ADC 引脚中使用 ESD 保护二极管。 使用 ESD 保护二极管所必需的、即使我们尚未将其连接到任何外部连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    如果没有 ESD 二极管、应该可以正常工作。 是否有任何 ADC 引脚您直接从电阻分压器(或)调节的交流(或)直流电压发送。 这可能会影响系统。  

    请勿直接应用三相、请按照分步调试操作:

    a.仅应用辅助电源、验证电源轨并检查 VDDA 和 VSSA 之间的短路(如果一切正常)。

    b.施加较低的输入交流电压<30-40V 并首先在开环中验证系统、然后缓慢地将 VIN 增加到120Vrms (我假设仅在固定负载下仍在开环中)。

    c.查看在哪种情况下、MCU 发生故障。  

    其他方式:

    1.是否可以尝试在新硬件上运行(如果可用)、并检查是否相同?  

    2.如果不是这样、请 在 硬件上仔细检查 PCB 上是否有任何其他元件烧毁(或者、如果所有 ADC 引脚上的 R 值有任何变化)。  

    3.(低几率)任何额外的焊 点/不正确的焊接观察.  

    由于它是一个工作板、最初我只想在这里考虑硬件问题。  

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam Reddy,

    在更换 MCU 板后工作正常。

    我 VDD 通过电阻分压器直接检测+3.3V-ADC 和+1.2V-ADC 电源、并连接到 VDD 引脚。 您能否告诉我、它处于 ADC 引脚 s +4.6V 的最大范围内、因此为何会导致该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    很好听到。  我假设您已通过115V 的3ph 电压验证了它的有效性、可以吗?

    通常、对于电阻分压器、我们设置钳位保护/ESD 保护、以防出现一些尖峰。 因为、您的 ADC 信号处于规格之内、您应该能够保持良好。  

    此外、 您能否分享以下有关损坏 MCU 和您拥有的良好 MCU 的详细信息

    1. TI 盒(或)侧面的器件(或)发货标识的顶端标记 您可以将这些 MCU 映像发送给我 (正面和背面)。  

    这有助于我在内部收集更多信息。  

    谢谢、此致、

    Uttam Reddy