This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:IQMath 示例项目问题

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1378778/tms320f28069m-iqmath-sample-project-issue

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、C2000WARE

工具与软件:

在尝试从 Resource Explorer"IQsampleSmall.c"构建示例项目时遇到问题

这是我的错误

另一个论坛说,将"2806xRevB_3621MSymbols_fpu32.lib" Qmath_Boot (来自 motorware )替换为"2806x_3621MSymbols_fpu32.lib"  Qmath_Boot 有效,但我仍然收到错误

(更换库后、我还更改了链接顺序)
我还尝试从 motarware 中添加 IQmath 库、而不是 C2000。

它是构建的、但当我对它进行调试时、会发生以下情况:

如果需要任何其他信息、请告诉我、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找不到符号表示库尚未在工程中链接。 检查工程、编译器、链接选项、确保 IQmath 库(加上 ROM 符号库、即您将链接两个库)。 此外、确保您的.c 文件具有 IQMath.h 文件的#include。

    此致、

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! "那就好,那就好。"


    所有内容似乎都链接在一起、并且包含 IQMath.h。


    项目如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我错过了正确构建的项目-对吗?  问题在于波形?

    这看起来与缓冲器大小相关-缓冲器是一个循环缓冲器、它一开始就开始、因此图形窗口中该缓冲器的显示可能会出现干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要问题是我从 Resource Explorer (直接从 TI 导入)中导入的工程不会生成(这会产生错误)、我想知道如何 纠正这个问题。  

    照片开头为"感谢您的回应! "那就好,那就好。" 来自不会生成的工程、并且有错误。

    我现在意识到有些程度上运行的代码不是可行的选择、因为我 交叉包含了不同支持的不同文件(我使用 motarware 交叉了 C200Ware、不再更新)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会是问题吗? (无文件路径)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我理解。

    我从 C2000Ware V5.02中导入了示例并修改了构建->链接顺序、以(1)添加 IQsmapleSmall.c 并(2)更新了顺序、如下所示:

    这样就解决了链路错误。 我会将其作为错误提交给我们的团队。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在较小的注释中、在 Me_Sample C.txt 中、 我很确定这应该是&Dlog。 Ywaveform





    此外,程序应该去这个 (当我暂停程序)?



    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将自述文件添加到错误报告中。  是的,如果程序通过 main()运行而在末尾没有停止或无限循环,那么它将退出该函数。