This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:噪声导致系统锁定

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TPS65266EVM-686, TPS65266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1379839/tms320f28388d-noise-causing-system-lockup

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: TPS65266EVM-686TPS65266

工具与软件:

在最终产品测试过程中、我们发现、如果在为控制器供电的同一电源(24V)上使用未抑制的接触器、则 CPU TMS320F28388D 每次都会发生故障。

我们将 TPS65266用作 CPU 电源。  我已经尝试从电路板上移除我们的电源、并安装了 TPS65266EVM-686评估模块、问题仍然是一样的。

可以在设计或固件级别采取什么措施来纠正此问题?

我们使用 TMS320F2812P 处理器通过了相同的测试运行了传统产品、但它不会出现此问题。

withe2e.ti.com/.../NewContrlReview.pdf 系统  和 TMS320F28388D 以及使用 TMS320F2812P 的传统产品上的电源噪声基本相同 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我明天再与您讨论这件事。

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以尝试将 TRSTn 接地短路、看看这是否会影响您的问题。  

    您还能否提供电源轨噪声的示波器捕获?  

    此致、

    Ben Collier