请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 工具与软件:
我使用的是 CCS 12.7.000007。 我尝试使用标头 f2838x_device.h 进行编译 它中有 typedefs ...
#ifndef _TMS320C28XX_CLA__
#if __TI_Compiler_version__>= 16006000
typedef unsigned int bp_16 _attribute__((byte_peripheral));
typedef unsigned long bp_32 _attribute__((byte_peripheral));
#endif
#endif
我不使用 CLA。 CCS 无法识别该属性。 应该是这样吗? 解决方法是什么?