This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:是否可以同时使用单端模式和差分模式 ADC?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1380813/tms320f28p650dh-is-it-possible-to-use-single-ended-mode-and-differential-mode-adcs-simultaneously

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

大家好!

使用 F28P65x ADC 时是否可以同时使用单端和差分模式?
我想在 ADC 中断中执行6个单端通道和2个差分通道。
如果我使用单端、是否需要将它们全部设置为单端?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    只要所有 ADC 保持 ADC VREF 模式相同、就应该能够同时使用单端和差分对引脚。

    此致、

    Joseph