This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:具有 launchpad 版本的新 C2000器件是否能够使用 Uniflash?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1373627/launchxl-f280039c-does-the-new-c2000-device-with-launchpad-version-able-to-use-uniflash

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的专家:  

正如图中所示、  

我们的 Uniflash 仅支持带有 launchpad 的旧代 C2000。  

我不确定是否不知道该如何使用、

它是否能够将 uniflash 用于带有 Launchpad 版本的新 C2000器件?  

此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Eric、您好!

    本周我们将审核并回复您。

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您使用的是哪个版本的 Uniflash?

    谢谢。此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:  

    UniFlash 版本: 8.4.0.4458

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    我会向 Uniflash 团队进行检查、并在这方面给您回复。

    同时、可以 将"从现有目标配置文件创建会话" 与适用于 Launchxl F280039c 的 ccxml 结合使用

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    是的、现在列表中似乎缺少某些 LaunchPad/Board。 我已经提交了一个 Jira 来跟踪在下一个 UniFlash 版本(8月为8.8版)中添加缺失的条目。

    但是、如果您更新到最新的 UniFlash 8.7、那么它至少能够检测到 LAUNCHXL-F280039C 板并按这种方式启动 UniFlash 会话。

    谢谢!

    Ricky