This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02000:PSFB 转换器工作频率变化

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039, TIDM-02000, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1377255/tidm-02000-psfb-converter-operating-frequency-change

器件型号:TIDM-02000
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039C2000WARE

工具与软件:

你好。

我将使用 TIDM-02000和 TMS320F280039制作相移全桥。

我想 在转换器工作期间更改转换器开关频率、

我的计划如下。

 -过输出电流50A : PSFB 转换器工作频率为50kHz

 -在输出电流50A 下:PSFB  转换器工作频率为60kHz

有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该是可以实现的。 ePWM 具有全局加载功能、可用于确保 ePWM 寄存器同时更新。 这对于避免 PWM 引脚上的任何毛刺脉冲很有必要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Gus,感谢您的评论。

    TIDM-02000在 PWM 周期设置中直接使用。

    我应该 使用影子模式来更改 PSFB 开关频率。

    如何 从 直接模式更改为影子模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您查看 MCU 技术参考手册中的 PWM 全局加载功能描述以及 c2000ware 中的软件示例。

    \driverlib\f28003x\examples\EPWM_EX14_global_load_use_case