This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:comp2A 引脚处的尖峰

Guru**** 2778985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1370881/tms320f28035-spike-at-comp2a-pin

器件型号:TMS320F28035

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户看到 COMP2A 引脚出现如下尖峰:

尖峰的频率与 ADC 触发频率相同。 尖峰似乎以某种方式连接到 ADC、因此我们尝试移除了一些 SOC。 事实上、当我们移除 SOC1 (A2)和 SOC8 (B4)时、尖峰波形会发生变化。 移除 A2或 B4 SOC 也会消除 comp2A 引脚上的尖峰:

 (__LW_AT__移除 B4)

 (删除 A2)

如果移除 A2和 B4 SOC、则不存在尖峰

 (卸下 A2和 B4)

移除除 A2和 B4之外的所有 SOC 后、仍然存在尖峰、但波形不同:

有什么想法吗?

COMP2A 从外部连接到 COMP1B、COMP2A 引脚上的电容器为3.3pF、ADC 上的电容器约为2nF。

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在 F28035 controlCARD 上重现了这个问题。 只需运行 示例_2803xAdcSoc和 探头 COMP2A 即可。 以下是使用该示例进行的测量。

    移除 A2 SOC 后、尖峰会更弱:

    此致、

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    当 ADC 对引脚电压进行采样时、可能会根据输入驱动器(尤其是在高阻抗时)预计会出现这种情况。

    请记住、在 ADC 内部、采样电路如下所示(DS 中的第84页)

    每次我们进行采样时、我们关闭开关、然后采样电容器 Cp 开始充电。  您看到的尖峰是由 CP 上的电荷导致的。  如果 ADC 已停用一段时间、CP 将处于1/2 VREF (~1.65V)的原始状态。

    因此、如果您的电压低于此值、您将看到尖峰上升、如果高于此值、则会看到尖峰下降。  如果 ADC 在此之前进行了转换、则 CP 上的值将更接近前一个样本与我上面提到的情况。

    然后、它的稳定时间与驱动输入的效果有关、但在任何情况下、我们都可以调整 ACQPS (ADC 的采样时间)、以便确保我们在转换之前在内部 S/H 电容器上建立电压。

    我还要提一个因素、这就是如何在该器件上为比较器实现迟滞。  它通过一个100k Ω 电阻器完成、该电阻器将 COMP 输出连接到 COMP +输入。  如果您的输入阻抗较高、这也会相应地影响采样网络。

    我们提供了一种禁用此迟滞的方法、该方法还可以从路径中移除反馈电阻器。  以下寄存器可用于执行该操作。  可能也值得一试(假设您正在打开 COMP2)。

    好的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    感谢提供有关 ADC 电容器的详细信息。  对于如何 通过尽可能少地更改 硬件来避免此问题、是否有任何建议?  

    此致、

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    Matt 在2001年7月之前不在办公室。 请期待他的答复延迟到那时。 感谢您的耐心。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    我会先尝试禁用迟滞、因为这将从电路中取出100k Ω 电阻器。  我们拥有数字滤波器后置比较器、客户可以根据需要使用它来模拟迟滞。

    此致!

    Matthew